This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620-Q1:LMR33630-Q1原理图检查

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818170/lmr33620-q1-lmr33630-q1-schematic-check

器件型号:LMR33620-Q1

尊敬的团队:

请帮您检查 LMR33620-Q1原理图吗? 谢谢!

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    最好使用一个更低的反馈电阻器来优化布局。 此外、您还可以在输出铁氧体磁珠之后放置一个电容器。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您似乎在原理图中使用的是5V 固定器件。

    在这种情况下、您不需要 FB 分频器。  不确定输出是什么

    电压?

    此外、这看起来像 RNx 封装。  在这种情况下、您将需要

    封装任一侧有两个高频输入旁路电容器。

    请参阅数据表中的建议 PCB 布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    好的、明白了! 感谢您的帮助!

    此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    电容器(在输出铁氧体磁珠之后)的建议值是多少? CAP 的功能是什么?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    该电容器仅提供额外的后滤波并降低负载阻抗。 10-22 μ F 就足够了。

    此致、

    Tim