This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ30Z554-R1:自动下载完整的 GG 文件、而无需逐块下载和处理闪存块

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ30Z554-R1, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854469/bq30z554-r1-automate-downloading-the-complete-gg-file-without-downloading-and-processing-the-flash-block-by-block

器件型号:BQ30Z554-R1
主题中讨论的其他器件: BQEVSW

我必须 使用 bq30z554-R1从软件包中自动下载 GG 文件。  有什么方法可以做到这一点吗?  是否有任何现有工具(bqevsw 或 bq80xRW 或??) 以简单的方式实现这一点吗?  我知道我应该能够逐块下载闪存块、然后将块解析为参数、但 这需要太长的时间才能开发、我之前的经验是、某些参数实际上很难/很难转换、因为实际的闪存值转换未发布。

下面是我的重新表述的问题:

1) 1) 我想知道 bqevsw 是否可以在完全不密封的软件包上的命令行模式下使用 、并被指示提取和保存 GG 文件?

2) 2)我也可以从 bq80xRW dll 调用函数、但这似乎是较低级的命令、我可能必须解析闪存块。  有什么信息吗?  Windows 10无法打开我在该库的论坛中找到的帮助文件。

3) 3)是否有其他方法来实现此目的?  

谢谢、

Marius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marius、

    1.不幸的是,没有

    2.您是否尝试过使用不同版本的 Windows 的计算机来打开该文件?

    3. bq80xRW dll 是我们提供的唯一一个与您要求的内容接近的图块。

    谢谢

    Onyx