This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS755:工作温度

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821515/tps755-operating-temperature

器件型号:TPS755

您好、E2E、


你好。

数据表中指出 、TPS755的建议工作虚拟结温(Tj)范围为 -40°C 至125°C 这是否也是器件的工作温度? 器件的空气温度(环境温度)范围是多少? 根据我们的理解、结温是根据 Theta-ja (Rθja)和功率计算得出的热性能。

此外、我们是否有该器件的降额指南?

此致、

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    结温计算有两个部分:环境温度(也是您讨论过的空气温度)加上使用 Theta-ja (Rθja)和功率计算出的温升。 例如、如果环境温度为50°C、计算出的温升为40°C;这两者的组合为90°C、需要在-40°C 至125°C 的温度范围内。

    有关降额指南、请参阅"质量和封装"部分。 请参阅随附的图片。 您还可以在"Qulification summary"下找到使用该器件完成的鉴定。  

    此致、
    Jason Song