This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:12V 适配器之间的平滑传输

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23756, TPS23754, TPS2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821432/tps23754-smooth-transfer-between-12v-adapter

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件:TPS23756TPS2120

尊敬的团队:

基于以下螺纹。

我是否可以说我需要 TPS23756在没有 Vout 压降的情况下实现12V 适配器和 PD 平稳传输?

客户正在寻找双端口 PD 和一个适配器参考设计。

它们需要在2 PD 和1适配器插件和插件之间实现无 Vout 压降。

您是否有合适的参考设计?

或者、您是否有 TPS23754、它具有12V 适配器平稳传输、而不会出现 Vout 压降、我们可以将其扩展到2 PD 和1适配器应用?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    感谢您的提问。 对于双 PoE PD 输入和交流/直流适配器输入、我建议 使用 PMP20859。  这是一款5V/6A 同步反激式器件、但如果您需要12V 输出、可以通过 TI.com 上的 TI 设计将其替换为12V 直流/直流设计。   

    为了使用12V 适配器在次级侧实现平稳转换、您可以将此设计与 TPS2120等 PMUX 配对。  

    如有任何其他问题、请告知我。 谢谢!  

    此致、

    Brett Colteaux