This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:VFBP/N 和输出电压精度

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65131EVM-839, TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853026/tps65131-vfbp-n-and-output-voltage-accuracy

器件型号:TPS65131

尊敬的支持团队:

问题1. TPS6513x EVM 现已上市吗?
问题2. 什么是 VFBP 和 VFBN? 为什么要定义它们?
问题3. 输出电压精度是否与 VFBP 和 VFBN 有任何关系? 如果可以、您能告诉我总输出直流精度、VFBP 和 VFBN 之间的关系吗?

此致、
Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖。 我们将在19年5月11日之前对其进行审核并返回给您。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazi-San、您好!

    有一个适用于 TPS65131的 EVM、您可以在 TI.com 上作为 TPS65131EVM-839订购

    VFBP 和 VFBN 分别是升压和反相降压/升压转换器的反馈电压范围、内部控制环路努力将这些电压保持在数据表中指定的范围内。 升压和反相转换器输出电压的直流精度将按此 VFBP 和 VFBN 精度的比例进行调整。 例如、数据表中指定的 VFBP 范围为近似值 与1.213V 标称值相差+/-2%、因此升压输出电压的直流精度将为+/-2%。

    此致、

    辽卡特

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,辽城-圣

    感谢您的详细解释。

    总输出直流精度定义为典型值+/-3%。 什么是"总计"?
    根据公式1和2、VPOS 和 VNEG 的精度取决于 VREF 精度。 VFBP/N 如何与直流输出精确度相关?

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、您好!

    感谢您的回复。 我与一些紧急任务联系在一起、但将更详细地研究您的问题、并在接下来的几天内返回给您。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,辽城-圣

    感谢您的回复。
    我构建了用于计算包括精度在内的 POS/NEG 的电子表格。
    我对所附文件的理解是否正确?
    您是否介意检查它?

    e2e.ti.com/.../TPS6513x-Vout-Cal-_2800_2019-11-06_2900_.xlsx

    此致、
    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、您好!

    我将检查电子表格并通过内部电子邮件联系您 我将关闭此主题。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,辽城-圣

    感谢您的回复。

    好的。 我将通过电子邮件等待您的反馈

    此致、

    Takahashi Hirokazu