This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS92692-Q1:SIM 模型未进行升压以提供恒定电流输出

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS92692-Q1, TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821413/tina-spice-tps92692-q1-sim-model-not-boosting-to-give-constant-current-output

器件型号:TPS92692-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS92692

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、团队、

我的客户在使用 TPS92692-Q1仿真模型时遇到问题、因为该模型的输出无法升压到足够高的电压、从而使预期的电流流经 LED 灯串。

升压 FET 栅极驱动似乎只会以短脉冲运行并关闭、而不是升压至预期的电压。 此外、故障输出似乎会跳闸很短的时间。

我附加了仿真模型、用于设计的计算表以及模型输出示例。

是否有任何关于我们可以更改什么以使其正常工作的建议?

到目前为止、我已经尝试了:

-使用逻辑控制开关更换升压 FET

-用18个 LED 灯串更换 LED 型号

-卸下调光 FET

谢谢!

Davide2e.ti.com/.../TPS92692_5F00_Boost_5F00_Design_5F00_16_5F00_18LEDs_5F00_Calculator.xlsxe2e.ti.com/.../tps92692.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我没有看到任何 PSpice 文件...请将您的 PSpice 设计文件直接发送给我 tuan.tran@ti.com 以及您的要求。  

    谢谢 Tuan