This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [SND9039]:需要用于 Baytraine-I E3800平台的 SND9039的参考设计

Guru**** 2814555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51604, TPS53310, TPS51225, TPS59641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819326/snd9039-need-the-ref-design-of-snd9039-for-baytrail-i-e3800-platform

主题中讨论的其他器件:TPS51604TPS53310TPS51225TPS53312TPS59641

您好!

我的客户希望将 SND9039用于 Baytrail I E3800、并要求提供参考设计。 他们一年前在我之前的 FAE 的支持下签订了 NDA 并获得了数据表。 现在、他们已经完成了评估并开始了新项目的设计。  但我找不到任何相关材料、也无法通过 TI.com 联系。请建议如何获取参考设计以及 应该联系谁? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

     我认为您是指 SND9039、是这样吗?  

    您对该特定器件或整个 Baytrail 参考设计有何疑问?

    此致、

    ~Leonard    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 SND9039 [保密协议数据表显示为 SN9039]。  

    实际上、客户向我查询了该特定 PMIC 以及是否有任何更新。 老实说、我不确定这款产品是否是 Baytrail 平台的最佳选择、但我的客户喜欢这款完全集成的器件。  因此,请分享 Baytrail 的特定器件设计 ,谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    Baytrail 离散参考设计可从英特尔网站下载。  他们尤其希望本文档:
     > Intel Baytrail _I Atom E38xx 电源解决方案_五月2016.pdf

    由于它使用 TPS59641、而且据我了解、SND9039将替代此器件以及 POL 降压转换器。  BaytraT-I Atom E38xx 还使用 TPS51225、TPS51604、TPS53312和 TPS53310、因此这将是一个值得推广的好设计。
     SND9039团队的人员将在这里提供帮助。
    ~Leonard

      

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的客户是英特尔的垂直客户。 这是一个对我们开放的好窗口。 请 尽快将 BU 反馈与我相关。  

    我的客户需要此用于 E3800的 SND9039参考设计。  n‘t 考虑分立式解决方案。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    SND9039不支持 E3800/Bay Trail

    SND0939- DollarCove 支持降低成本-低功耗 Cherry Trail 和 Bay Trail Intel 平台

    它支持 Z3700Bay Trail Intel 处理器

    此致、

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leonard、

    您能否分享此"英特尔 Baytraine_I Atom E38xx 电源解决方案_May 2016.pdf"? 我无法从任何地方找到它。

    英特尔确实提供了参考设计。 但我需要等待几天的访问时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

     这是一份英特尔文档、您必须向英特尔提出申请、据我所知、该文档涵盖在 NDA 中、因此您必须与英特尔一起完成该流程。

    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    抱歉、我对这些文档感到困惑。  您要求的是一个 TI 演示文稿、随附于此处。

    ~Leonard

    e2e.ti.com/.../Intel-Baytrail_5F00_I--Atom-E38xx-power-solutions_5F00_May-2016.pdf