This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:关于保护二极管和输出电容器容量

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820866/lm27762-about-protection-diode-and-output-capacitor-capacity

器件型号:LM27762

您好!

我是负责 TI 产品的经销商的 FAE。
我收到了客户关于 LM27762器件的两个问题。
您能回答以下问题吗?

在电荷泵电路中、当在启动时短暂施加输入电压但逆变器尚未运行时、
输出电容器可由负载正充电。 在这种情况下、输出电压可能不会正常上升、因此添加一个与输出并联的肖特基二极管。
我想在 LM27762的输出端添加一个二极管。
但我客户的二极管 VF 为0.35V。
虽然未特别说明 OUT-的最大额定值、但0.35V VF 是否可接受?

2.建议的输出电容值为2.2uF。
但是、负载侧需要使用10uF。
是否可以使用10uF 作为 LM27762的输出电容?
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、如下所述:

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/806026?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=LM27762

    具体取决于您的负载规格。 您能否提供有关负载的更多详细信息?

     

    如 LDO 输出电容器(8.2.4.5)主题中所述、您需要确保10uF 输出电容器的 ESR 保持在低电平。 我想您会在正极侧和负极侧使用这些10uF 电容器。 系统的稳压可能会稍微差一些、那么您需要确定稳压是否足以满足您的负载要求。

    谢谢你。

    此致、

    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    假设输出侧的负载约为120mA。 没有波形、因为它正在制作电路图。
    为什么数据表中没有提到 OUT 的最大额定值?
    这使得客户难以判断。

    2.有其他有关您的电路的信息。
    由于三个相同的电路连接到 LM27762的输出侧、因此实际连接了一个约30uF 的电容器。
    更改问题、但输出电容器的最大电容是否有限制?
    此外、建议我将 ESR 保持在较低水平、但我应该对 ESR 值假设什么?
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在绝对最大额定值中、GND 至 VOUT 的额定电压为5.8V。  

    我建议您订购 EVM: http://www.ti.com/tool/LM27762EVM 并试用30uF 输出电容器或其他产品,看看该调节是否适合您的负载规格。 我认为这样评估您的系统会更容易。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian