This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:数据表中计算精确输出电流的公式错误?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821426/tps92515-equation-mistake-in-the-datasheet-calculating-exact-output-current

器件型号:TPS92515

您好!

TPS92515的数据表(2016年8月发布)中有公式6、如果输出电压低于10V、则计算正确的输出电流。:

ILED =[...]-[(Vled*(-RoffCoff (ln (1-Voft/Vled)+tdoff)/2L)。 我不需要将此代码绕过=[...]-[(Vled*(-RoffCoff (ln (1-Voft/Vled)+(Vled*tdoff))/2L)

方程(tdoff/2L)的最后一部分现在是 n*t a。

您能检查一下吗?

此致 Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthias、您好!

    是的、这是公式中的误差。  三个括号中的最后一个应移到上方。  需要注意的是、它是要更改的。

    此致、