This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3855:启用上拉电阻器

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854392/lp3855-enable-pull-up-resistor

器件型号:LP3855

您好、支持团队、  

我需要提出这个问题、因为数据表指定使能引脚上有一个10k 上拉电阻。 该值在数据表中指定了多个位置。 为什么我需要上拉电阻器、并且能否将使能引脚直接连接到 VIN。 客户正在准备进行大型构建、需要100%确定。

谢谢

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我假设您是指误差引脚?

    ERROR 引脚是开漏比较器的输出。
    比较器将尝试将输出拉至接地、直到达到阈值、然后将其释放、电阻器将输出拉至高电压。

    如果将比较器连接到 Vin、则在启动的初始阶段以及检测到输出电压超出调节点时、ERROR 引脚将有效地灌入1mA 的电流。

    如果您不需要 ERROR 引脚、则数据表建议将其连接到 RTN。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:  

    没有使能引脚、请直接向您发送电子邮件

    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我现在看到它、您是指"关断"引脚。
    我将回复您的电子邮件、但我还想为未来用户添加以下更新。

    10k 电阻器用作 RC 滤波器的一部分、其输入电容在芯片上。
    这是为了清除从启用到禁用的转换、反之亦然。

    数据表在电气特性表中显示了该引脚上缺少迟滞、并在"关断操作"部分明确指出了该迟滞不存在。 此外、数据表还说明了数字器件的快速上升沿或下降沿是可以接受的。

    如果客户可以确保驱动关断(ENABLE)引脚的器件干净、则无需使用10k 电阻器。
    如果驱动关断(启用)引脚的信号上存在噪声、则需要10k 电阻器。

    谢谢、

    斯蒂芬