This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25180:相位裕度和 Cout

Guru**** 2533560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854194/lm25180-phase-margin-and-cout

器件型号:LM25180

大家好、团队成员

这是 Masa。

您能在下面看到吗?

问题1. 客户是否应该考虑 Cout 的多少?

->我认为输出端的纹波是这样的。 对吧?

Q2..是否有公式可用于选择其值适合的程度?

问题3.

如果 IC 内部的环路补偿不够好、是否有任何方法可以在具有外部组件的 IC 周围执行某种操作。

问题4.

IC 如何在内部补偿环路?

是否有任何应用手册或图像可用于了解这些应用的工作原理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、

    我认为 webench 应该是您设计的良好起点

    https://www.ti.com/product/LM25180

    在改善补偿方面、我认为由于内部补偿、我不确定是否可以采取措施来改善环路补偿。  

    我将查看我是否可以找到有关补偿的更多信息  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masa-San、

    感谢回答我们的问题。 稳定性通常由输出电容设置、因为没有其他方法可以(从外部)调整环路。 通常、我们的目标是在满负载时实现1%的输出电压纹波、这通常也与稳定性能保持一致。 我将通过直接电子邮件跟进更多信息。

    此致、

    Tim