This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:CAN't 读取0x28/29 ADCIBAT()数据

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853864/bq25703a-can-t-read-0x28-29-adcibat-data

器件型号:BQ25703A

您好!

我使用了 BQ25703A EVM 来设置充电电压和充电电流、从而让电池充电、

我可以测量充电电流 bu 电流探针、但我使用 TI GUI 读取 BQ25703A 0x28/0x29数据时始终为0、

该寄存器应显示充电电流、对吧? 还是需要在我读取它之前设置其他寄存器?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeff、

    您需要设置 ADCOption()寄存器以启用 ADC 通道并启动 ADC 转换。

    然后、ADC 输出值将显示在各自的寄存器(0x28/0x29)中。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    它现在可以工作了、谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美! 我们将关闭此主题。

    如果您有任何其他问题、请发布新主题帖、告知我们。

    此致、

    Joel H