This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:SMBus 上拉电阻

Guru**** 2583735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854418/bq78350-r1-smbus-pull-ups

器件型号:BQ78350-R1

您好;

您是否会确认 SMBD 和 SMBC I/O 上的下拉 FET 的额定值。  从数据表中可以看出、它可能高达800欧姆(0.4V/500uA)。 但是、我正在使用的 bq78350-bq76920 EVM 显示了来自78350的 ACK 拉低至~600mV (smbd)?  

此外、我还计划在 STM32L 微控制器上使用内部上拉电 阻器、但只需在 SMBus 规范中读出、通过上拉电阻器的最小电流为100uA。 u/C 的内部上拉范围为25K 到高达55K、这将违反33K 以上任何 R (Vdd = 3.3V)的规范。

TI 是否建议为 SMB 提供最大上拉电阻? 还是将其保留在 SMBus 规范中。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    我们没有最大上拉建议。 该器件在几年前进行了特性描述、我认为没有扫描该参数以找到可能的最小值/最大值。 我们通常会将用户指向 SMBus 规范。

    此致、

    Matt