This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:开关频率在某些工作条件下会降低

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54160, PMLKBUCKEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853986/tps54160-switching-frequency-decreases-in-some-operating-conditions

器件型号:TPS54160
Thread 中讨论的其他器件: PMLKBUCKEVM

大家好、团队成员

当我测量 PMLKBUCKEVM (基于 TPS54160)时、开关频率在某些工作条件下会降低、这会阻止我在某些 工作条件下收集实验数据。  

更具体地说、当输入电压固定时、 如果负载电流高于特定值、开关频率将降低。 例如、从500kHz 降低到240kHz、然后降低到120kHz。  请注意、如果负载电流是固定的、当输入电压增加时、也会发生这种现象。

详细信息如下所述。

 TI 电源管理实验室套件降压实验手册给出的原理图 如下所示。

输入电压=6V

负载电流= 1A

J17短接 →C16 (220uF)输出电容已连接。

J13-J15短接→L2 (18uH、铁氧体)电感器已连接

J22短接→开关频率 fs = 500kHz

紫色曲线:电感器电流纹波。

输入电压增大到10V、开关频率仍为500kHz。

继续将输入电压增加到14V。  此时、开关频率不是 PWM 控制。

继续将输入电压增加到18V。 此时、开关频率降至240kHz。

最后、当输入电压为30V 时、开关频率降至120kHz。

请注意、如果输出电容器切换到陶瓷电容器、这种情况仍然会再次发生。  我不知道这是一种正常行为、还是只是发生了错误。

一些实验需要测量数据、这与下面的实验数据收集表类似。 这让我感到麻烦、因为当 输入电压固定时、 如果负载电流增加、开关频率始终是一个特定的值。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

此外、在实验4 -测试2中、根据说明、我需要在负载电流为2.0A 时测量电感电流纹波。 但是、根据 TPS54160数据表、最大输出电流为1.5A。 我不明白为什么。

感谢您的耐心等待、期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您希望器件以固定频率运行、则可以同步到 RT/CLK 引脚上的外部时钟。

    该器件将在轻负载时折返频率、以提高高负载(高于1.5A)时的效率、从而避免电流失控、并在高输入电压时折返振幅、以避免违反最小吨数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马歇尔

    感谢您的回复。

    当负载较低或输入电压较高时、由外部电阻器设置的开关频率会降低。 这解决了我的问题。

    在这种情况下、我不知道为什么需要在开关频率发生变化时测量数据。  您可以在我的帖子中看到倒数第二个数字(表1)。 当输入电压为36V 且负载电流为0.15A 且 J22短路时(开关频率设置为250kHz)、在这种情况下、开关频率仍标记为250kHz。 实际上、此时开关频率已降至原始频率的一半。

    此外、在实验4 -测试2中、根据说明、需要在负载电流为2.0A 时测量电感电流纹波。 但是、根据 TPS54160 数据表、最大输出电流为1.5A。 您可以在我的帖子中看到最后一幅图(表2和表3)。

    手册中要求的实验条件似乎与实际器件的特性不一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来您在学习手册中发现了一些可能的错误。

    数据表应是了解器件功能的第一资源。