This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24165:如何检测 BQ24165安全计时器的状态?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24165, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854299/bq24165-how-to-detect-the-state-for-safety-timer-of-bq24165

器件型号:BQ24165
主题中讨论的其他器件: BQ25606

您好!

我使用 BQ 24165为单节46Ah 锂离子电池充电、Vcharge = 4.2V。  ISET 和 GND 之间的 R=330ohnm (1.5A)。 由于安全计时器限制在6小时(典型值为360分钟)左右、但充满电的充电时间超过6小时。  因此 、充电周期在6小时后停止、电池的充电电压范围为3.7V 至3.996V、未充满电。 应添加另一个逻辑来启用 CE1和 CE2、并在我不愿意的情况下启动另一个充电周期。

 1.安全计时器的时间是否可以修改?

 2.是否有任何引脚可以检测到输出状态错误? CHG 只是充电周期的指示器

 3. 是否有更长的与 BQ24165引脚对引脚兼容的安全定时器器件?

非常感谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苔丝、

    对于1、如果是输入电流限制(IINDPM)、输入电压限制(VINDPM)、Treg 或 JEITA 热或冷、IC 会自动将其安全计时器加倍至12小时。  由于 BQ24165具有/cex 引脚、大概是为了让主机通知充电器在 JEITA 热或冷模式下运行、如果您设置/CE1=1和/CE2=0、则充电计时器现在为12小时、但 VBATREG 被降低至4.06V。  您是否有办法监控电池电压、以便在 V (BAT) 略低于 4.06V 时将/CE1更改为0?  如果不是、可能需要使用从电池到 NFET 栅极的电阻分压器(较差的人比较器) 、漏极通过电阻器上拉至 DRV 并连接至/CR1?

    关于第2条,不  只有/CHG 和/PG 提供 IC 状态。

    关于3,不幸的是,没有  如果您选择更换 IC 而不需要双输入、则可以考虑使用具有10小时计时器的 BQ25606 3A 充电器。

    此致、

    Jeff