This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:EM1402EVM

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: EM1402EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854019/em1402evm-em1402evm

器件型号:EM1402EVM

您好!

 我将 EM1402EVM 与 LAUNCHXL-TMS57004搭配使用 、我对12V 外部电源有一些疑问。 在其他文章中、我发现没有外部电源、EM1402EVM 无法正常工作、但我能够与 bq76pl455通信、并在没有12V 电源的情况下采集电池样本。 我意识到我可以使用 bq76pl455来监控和保护、除非需要有有源平衡、否则无需将12V 外部电源或12V 电池连接到 EM1402EVM。

我不知道这是否会损坏器件或任何东西。 请告诉我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Ángel、

    感谢您的提问!

    虽然 BQ76PL455本身无需12V 电源即可支持、但 EM1402EVM 设计为使用12V 外部电源。 我们不能建议在超出其设计规格的情况下使用该器件。

    由此给您带来的不便、我深表歉意。

    此致、

    Vince