This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:SMBus 两条线路拉低2秒时是否有自动关断的方法?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821167/bq40z60-is-there-a-way-to-auto-shutdown-when-smbus-both-lines-are-pulled-low-for-2-seconds

器件型号:BQ40Z60

我们正在设计使用 bq40z60的电池组、并希望具有以下特性:当 SMBus 两条线路被拉低2秒时、电池组可以自动关断。

我注意到有一个自动睡眠模式、但它只关闭充电 FET、而不是放电 FET。

自动运输模式可处于激活状态、但它会在一分钟内关闭两个 FET。

当 SMBus 两条线路被拉低2秒时、我是否应该设置其他任何设置来允许放电 FET 关闭? 还是几秒钟、但远远不到一分钟?

谢谢、

Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zane、

    该监测计没有该功能。