This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27511A:输入上的电容

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27511A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854369/ucc27511a-capacitance-on-inputs

器件型号:UCC27511A

您好!

您能不能对 UCC27511A 输入端的电容做一个说明?

它似乎不是数据表的一部分。 但是、我的客户希望添加一个 r-c 滤波器来调整互锁时间。 理想情况是温度范围内的数据、但任何数据点都将有所帮助

谢谢!

此致、
Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:  

    请考虑驱动器输入引脚上的15pF 输入电容。 在驱动器输入端进行滤波时、驱动器最适合上升和下降时间较短的"数字"输入信号。 Ω 需要滤波器、应使用延迟不超过20ns 的 RC 滤波器、使 Rin <=100 μ s、Cin <=200pF。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    -Mamadou