This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62120:有关降压器件选择的问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62120, TPS62745, TPS62840, TPS62175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821459/tps62120-question-about-buck-device-selection

器件型号:TPS62120
主题中讨论的其他器件: TPS62745TPS62840TPS62175

大家好、

    我的客户需要一个降压器     件、用于将7.2V 电源转换为3.6V、其输出能力应大于50mA。 现已向客户推荐 TPS62120。 您能否帮助检查是否有任何其他器件具有更高的效率或更低的功耗? 非常感谢!

此致

正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhengquan:

    我们有 TPS62745和 TPS62840、它们都具有较低的 IQ。  TPS62745仅支持高达3.3V 的输出电压、TPS62840仅支持高达6.5V 的输入电压。  如果您需要更低的 Iq、则可以重新排列电池组和/或负载以使用这些器件。

    如果您的 MCU 可以激活/停用其睡眠模式、则 TPS62175具有更低的 IQ。

    否则、TPS62120是 IQ 最低的器件。