请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62120 主题中讨论的其他器件: TPS62745、 TPS62840、 TPS62175
大家好、
我的客户需要一个降压器 件、用于将7.2V 电源转换为3.6V、其输出能力应大于50mA。 现已向客户推荐 TPS62120。 您能否帮助检查是否有任何其他器件具有更高的效率或更低的功耗? 非常感谢!
此致
正泉路
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Zhengquan:
我们有 TPS62745和 TPS62840、它们都具有较低的 IQ。 TPS62745仅支持高达3.3V 的输出电压、TPS62840仅支持高达6.5V 的输入电压。 如果您需要更低的 Iq、则可以重新排列电池组和/或负载以使用这些器件。
如果您的 MCU 可以激活/停用其睡眠模式、则 TPS62175具有更低的 IQ。
否则、TPS62120是 IQ 最低的器件。