请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40322 您好、E2E、
我们的客户希望 TI 进行测试、以证明 EVM 能够通过波特图、如下所示:
相补角> 50度
增益裕度<-20dB
20%Fsw ~30% Fsw 的带宽范围
我们可以提供有关它的文档吗?
如果不是、什么情况 是不合理的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、E2E、
我们的客户希望 TI 进行测试、以证明 EVM 能够通过波特图、如下所示:
相补角> 50度
增益裕度<-20dB
20%Fsw ~30% Fsw 的带宽范围
我们可以提供有关它的文档吗?
如果不是、什么情况 是不合理的?
尊敬的 Julian:
以下链接中的 EVM 用户指南提供了波特图。
谢谢
钱