This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28050:UCC28050

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28050, UCC28060, UCC25600, UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854012/ucc28050-ucc28050

器件型号:UCC28050
主题中讨论的其他器件: UCC28060UCC25600UCC256301

您好、先生、

我们是否具有适用于 Po = 350W、Vo = 40-50V 的具有 LLC 的 UCC28050 EVM?

我的客户希望对其进行评估、谢谢。

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们拥有100W 的 UCC28050 EVM、而没有大约400W 的350W 设计。 对于这样的功率范围、您可以考虑 UCC28060系列。 但是、如果您确实需要单相转换模式、则必须设计或请求 PDS 才能为您进行设计。

    对于 LLC、您可以访问 TI.com 并搜索 UCC25600、UCC256301/2/3/4、在每个选项卡下、单击"设计和开发"选项卡、您可以找到各种参考设计来查看是否有一种能够满足您的需求的参考设计。

    一般而言、您需要的是特定设计、因此您可能需要进行设计或要求 PDS 提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hing、

    我的客户电源为 336W、输出电压为42V/8A。

    我们在网站上找不到接近上述规格的演示板 UCC25600、UCC256301/2/3/4。

    请查看并向我们推荐 Vout 和电源演示板附近的器件。

    此外、如何申请 PDS 以获得帮助?

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用以下链接获取 PDS 请求。

    https://sps09.itg.ti.com/sites/PDS/SitePages/Home.aspx