This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:通过 TS 和 VTSB 引脚禁用 LPCM 的正确方法

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819332/bq24210-proper-way-to-disable-lpcm-through-ts-and-vtsb-pins

器件型号:BQ24210

我想使用 BQ24210通过小型太阳能电池板为锂离子电池充电。

太阳能电池板:5V、30mA

电池:18650 3.7V 2200mAh、无热敏电阻

问题1:

我打算按照技术规格的要求将 TS 接至高电平、以在 LPCM 中运行。  但是、我不确定如何处理 VTSB。  我是否只需将 VTSB 连接到 TS 并将 TS 上拉至高电平?  我需要其他偏置吗?  是否最好分别将 TS 连接到高电平并断开 VTSB?

问题2:

该组合的预期充电时间是多少?

问题3:

如果我确定充电时间过长、那么更适合用于此太阳能电池和电池的充电控制器是什么?  推荐控制器的充电时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    对于此电池、太阳能电池板可能会有点小。 面板上的30mA 电流将需要70小时以上才能充满电。  这是否适合您的用例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太阳能电池的尺寸肯定是边界线、但它仍可保持在功耗的前面。  希望我能找到一个至少更大一点的面板。

    但是、假设该范围的低端电流为30mA、我可以继续使用 BQ24210、还是有更好的选择?  如何处理 TS 和 VTSB 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    "如何处理 TS 和 VTSB 引脚?" -- Bill J -对于 LPCM 操作,将 TS 连接至 VTSB 并将0.1uF 电容器接地。