This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61193:LDO、数字输入

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821144/tps61193-ldo-digital-inputs

器件型号:TPS61193

数据表显示、"VDDIO/EN 引脚为数字 IO (PWM 和 SYNC 输入)提供电源电压、同时启用器件。"  我不太确定这意味着什么。  这是否意味着数字输入有内部上拉电阻、或者是否必须在外部提供上拉电阻?  如果没有内部上拉电阻、LDO 引脚上是否出现 LDO 输出?  如果是、我想窃取几微安电流来为上拉电阻器创建数字电源。 PWM 引脚是否需要上拉电阻以实现最大亮度、或者是否可以将其保持未连接状态?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

      该引脚用于"启用器件输入以及数字引脚的电源输入(VDDIO)"、您需要在此引脚上提供电压电源、内部 LDO 未连接到此引脚。 通常、我们在此引脚上连接3.3V/3V。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Sean。  您能告诉我 LDO 引脚上出现了什么电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

      该引脚的电压大约为4.3V (4.15V-4.55V)。

    此致

    肖恩