This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:BQ25504

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854290/bq25504-bq25504

器件型号:BQ25504
主题中讨论的其他器件:BQ25505

您好!

我正在寻找类似的产品来满足我的要求:

-系统在3.6V 的原锂电池上运行

能量收集是在大约5V 的电压下完成的,电流最大为10mA。

-系统具有2个3.3V (800mA)和2.8V (150mA)直流/直流转换器

-平均电流在50uA (甚至更小)的范围内。

-使用超级电容器是为了:

-为射频通信提供足够的峰值电流

-节约收集的能量。

建议的部分是什么。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giso、

    您是否了解过 BQ25570? 您将能够在 VBAT 上设置一次电池、在 VSTOR 上设置超级电容器、并从 VOUT 获得3.3V 稳压输出。 对于2.8V 电压轨、您需要在 VOUT 上使用降压转换器、以便从3.3V 降至2.8V。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、

    在 VBAT 上连接不可充电电池不会造成问题?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giso、

    VBAT 上的电池必须可充电、因为它 通过体二极管连接到 VSTOR、而不可充电的电池可能会接收充电电流。 您可以切换到可充电电池以避免此问题。

    另一种解决方案是将 BQ25505与 VBAT_PRI 上的不可充电电池配合使用、并使用 TPS6273X 生成3.3V 电源轨。 您需要另一个降压转换器或 LDO 来生成2.8V 电源轨。

    谢谢、

    Ricardo