This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:bq76930电流监控器的精度是多少?

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820322/bq76930-what-is-bq76930-current-monitor-accuracy

器件型号:BQ76930

大家好、

您能告诉我 bq769x0的电流精度是多少? 我遇到的问题是、当实际电流为2000mA 时、报告为2030mA、我不确定它是否在规格范围内。

谢谢。  

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    简单的答案是肯定的。  忽略 INL 和失调电压规格以及 CC 的设置值、30mA/2000mA 为1.5%、因此如果 CC 完全线性、没有失调电压且处于标称温度、则处于最大增益误差规格。 读卡器认为单次测量的结果处于规格极限值、这似乎是不寻常的。

    更复杂的答案可能是因为有多种影响会影响最终的 CC (ADC)测量。

     为了 获得最佳性能、CC_CFG 寄存器地址0x0B 必须设置为0x19值。  如果没有此设置、通常会在低值时观察到错误。

    增益具有温度系数、可增大偏差。

    CC 具有具有增益和偏移的最佳拟合 INL。  这会使 INL 数小于使用端点 INL 规格。  偏差以 LSB 为单位、因此误差量会在整个范围内发生变化。

    该部件在电路板上测量电流、因此感应电阻器和电路板电阻将产生影响。  感应电阻器将具有一些温度系数并会自发热、在更高的电流和功率下、效果会变得更加显著。 除非本设计使用4端子感应电阻器、这种情况并不常见、否则感应线路连接和焊料会产生影响。  系统校准也会产生影响、一点处的偏移和增益校准应使该点的误差较小、并应根据测量仪器进行非常好的校准。  偏离校准点后、误差可能会根据转换器的 INL 而增加。  通常、转换器应在距离中间(接近0)附近具有非常高的线性度、并且在末端附近具有曲率、因此只要分辨率合适、转换器范围内的校准低电平就有望在大多数范围内都是良好的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM、

    得到了、感谢您的友好回复。

    但我还有另一个问题、您能否向我发布最大增益误差规格?

    再次感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    最大增益误差是数据表规格。  未以其他形式对其进行处理或提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM、

    明白了、非常感谢。

    Jimmy