This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27511A:40MHz 80W 栅极驱动器

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854297/ucc27511a-80w-gate-driver-at-40mhz

器件型号:UCC27511A

大家好、

客户正在寻找一款适用于频率约为40MHz 的80W HF 应用的栅极驱动器。 因此、他们正在寻找一个小带宽、高功率的栅极驱动器。 您可以推荐器件吗?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、  

    感谢您的联系。  

    假设开关频率为40MHz、栅极驱动电压<=5V (如果我错了、请确认或更正 ME)以驱动0V 基准 FET、则以下器件将是一个良好的起点。  

    您可以在以下链接上找到更多信息、并按隔离要求(我认为此应用不需要隔离)、拓扑(半桥或低侧)和栅极电荷、预期上升/下降时间和栅极驱动电压进行分类。

    http://www.ti.com/power-management/gate-drivers/overview.html

    如果您有其他问题、请告知我们、如果您的问题解决了、请按绿色箭头。

    此致、

    -Mamadou