This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:缓慢的阶跃响应--我们可以做什么?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853614/bq51003-slow-step-response----what-can-we-do

器件型号:BQ51003
主题中讨论的其他器件: BQ51013B

当负载电流从125mA 升至250mA 时、我们很难应对 bq51003的输出电压骤降。  因此、我们的系统 MCU 正在复位。  我们发现可以添加超级电容器(0.15法拉)来解决这一问题、但我们的空间非常有限、超级电容器太大。  我们还发现、与我们看到的150ms 至200ms 或更长的值相比、引用的90ms 阶跃响应是乐观的。  我们正在寻找其他尝试的方法、而不是使用强力方法来增加大容量电容。  为此、我们有一些想法和问题:

-看起来 bq51003会监控 RECT 上的电压以确定从无线电源发送器请求的功率。  是这样吗?

- OUT 上的大容量电容是否可以通过屏蔽负载阶跃来减缓阶跃响应?

-是否有办法"预加载"系统、以便 bq51003在预期负载阶跃时请求更多功率?

——还有其他想法吗?  我们不可能是第一批遇到这种设计难题的人!

谢谢、
Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott

    要尝试以下几项操作:

    1) 将电流限制设置得更高。  这应增加 RECT 处的电压、以更好地支持负载阶跃。  BQ51013B 与 P 至 P 兼容、并且具有更高的 RECT 电压。

    2) 增加 RECT 引脚上的电容器、该电压输入到输出 LDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    1. 您说51013B 需要将电流限制设置得更高?  还是仅仅是电流更高的器件?

    2. 增加 RECT 引脚上的电容会减慢阶跃响应吗?  我是否正确地认为、RECT 上的电压是部件确定需要发送器提供更多电力的方式?

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott

    与 BQ51003相比、BQ51013B 会在较低电流下将 RECT 处的电压设置为更高。  将 RECT 电压设置得更高是承受负载阶跃的关键。  与 BQ51003相比、BQ51013B 可能会更高、并且需要支持更大的负载阶跃。

    增加 C ON RECT 不会减慢阶跃响应。

     RECT 处的电压由输出电流决定、在低电流时、电压会增加以支持负载阶跃。    RX 将向 TX 发送控制错误数据包 、指示 来自 RECT 引脚上目标电压的错误。  然后、TX 将调整运行点以 达到 目标。   RECT 处的低电流电压运行在大约7V 的电压上、并且随着负载的增加、电压被减少到 比输出电压高大约200mV。  ILIM 的设置将决定  RECT 电压与 输出电流的斜率。

    11月6日更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的快速响应。  我们将更仔细地研究这个问题。  一个详细问题:在您的第二至最后一句中、我认为可能缺少一些文本;它说"...随着负载的增加、电压会降低至大约200mV。"、但我认为 RECT 不会降低至200mV、而是会降低至200mV、或降低至高于某个值200mV。  假设我是正确的、那么缺失的短语是什么?

    再次感谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已更新 POST、它应该比最大负载时的输出电压高200mV。  另请参阅数据表图5、具有不同输出电流限制设置的 V-RECT 与输出电流间的关系图。