This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:TPS2549

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853685/tps2549-tps2549

器件型号:TPS2549
主题中讨论的其他器件: TPS2546

大家好、  

我对 USB 充电端口控制器/有疑问

此 TPS2549能否在数据线连接时控制电流限制?

如果 TPS2549在数据线连接时无法支持电源、您能否告诉我您推荐的器件?

此致、

西村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishimura、您好!

    TPS2549可支持数据通信。 TPS2549使用 CDP 模式、在支持数据通信的同时、可为大多数便携式设备实现高达1.5A 的快速充电。  

    为了启用 CDP 模式、将 CTL1、CTL2、CTL3置为高电平。 如果您使用 CDP 模式、则所使用的电流限制将是高电流限制。 可以使用 ILIM_HI 电阻器设置此电流限制。  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    感谢您的问题重播。  

    我可以提出其他问题吗?  

    如果需要在 CDP 模式下设置两个电流限制、TPS2549是否可以在 CDP 模式下以某种方式设置两个电流限制? 如果很难、是否有其他推荐器件用于在 CDP 模式下设置两个电流限制。  

    此致、

    西村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishimura、您好!

    TPS2549没有可在电流限制之间进行选择的输入引脚。 但是、TPS2546具有输入引脚"ILIM_SEL"、允许 EC 在特定模式下选择电流限制。 这将使 EC 能够在选定模式下在高电流和低电流限制之间切换。  

    谢谢、

    Emma