This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:是否有方法在一个电路中同时使用8.4V 和7.2V 的 BQ24171充电电压

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817385/bq24171-is-there-a-way-to-use-bq24171-charging-voltage-both-8-4v-and-7-2v-in-one-circuit

器件型号:BQ24171
主题中讨论的其他器件: BQ25713

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 BQ24171并有疑问。

他希望使用8.4V 和7.2V 的 BQ24171充电电压。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我想在正常充电(大约7.8V)和完全充电(8.4V 充电)之间切换。

我正在寻找使用 BQ24171的解决方案。 我列出了一些解决方案和注意事项。  

请看下面并提供建议。

1.进入恒压模式后,是否有办法在不下降至充电完成电流的1/10的情况下完成?

示例)当充电电流为750mA 时、完成电流为1/10 = 75mA。

此时、添加一个外部电路并希望 IC 在大约200mA 的电流下完成、这是可行的吗?

1) 1)外部检测电路的电压在 FB 端子上临时设置为2.15V、并且 FB 端子上的电压略高于正常值的方法。

←有可能吗?

如果正常、要进入充电完成状态、

需要继续施加稍高的电压多少?

2) 2)一种通过使用此充电 IC 提供充电至8.4V 或7.8V 的开关来实现充电的方法。

我认为可以通过改变施加到 FB 端子的电压和外部电路来实现、但如果在8.4V 充电完成、切换至7.8V 将导致错误显示。

(出现过压显示错误。)  

3) 3)是否有任何方法可更改充电电压?

4)除了充电 BQ24171、是否有任何 IC 可以切换充电电压?

如果是、请告诉我商品名称等

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    FB 和 ISET 引脚是模拟引脚、因此您可以并联添加第二个电阻器和 FET、并在运行时更改 FB 和 ISET 设置点。  或者、您可以 通过精确计算的串联电阻器将外部预参考电压直接注入 FB 或 ISET 引脚、以调整设定值。

    如果您的主机处理器具有 I2C、则可以使用我们的主机控制 型充电器控制器之一以及外部 FET、如 BQ25713。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢你的答复。

    我理解客户的想法是可行的。

    此外、使用 BQ25713也很容易实现。

    在这种情况下、可编程类型是灵活的。

    我将 与客户分享您的建议。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    客户希望再问一个问题。

    请给出建议。

    --


    我想通过提高 FB 端子上的电压来强制完成充电。

    应用高电压 传输至充电完成状态的时间有多长?

    --

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    外部精密电压基准和电阻器(与连接到电池的顶部 FB 电阻器并联)会人为地升高 FB 电压并强制充电器进入 CV 模式。  它类似于以下链接中的应用手册中所述的动态电压调节:

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复并发送有用的应用手册。

    我可以更深入地理解这个概念。

    让我确认一下、

    在本例中、

    (1)当从  外部向 FB 引脚施加电压时、器件进入 CV 模式、是否正确?

    (2)外部电压是否需要一直施加到 FB 引脚?

    (3) 仅  通过向 FB 引脚施加外部电压、充电曲线是否完整?

    --

    感谢您投入宝贵的时间和精力。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    关于1、当 FB 电压人为地升高到阈值时、充电器将进入 CV 模式。

    关于2、是的、外部电压需要保持恒定、因为这是一个模拟反馈环路。

    对于3、当 FB 电压处于阈值并且充电电流逐渐降至终止电流时、充电器将终止。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:


    感谢你的答复。

    我已将您的答案发送给客户。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一