This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568A:我正在寻找适合2.4GHz 射频应用(WiFi/BLE)的降压直流/直流

Guru**** 2503425 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819245/tlv62568a-i-am-looking-for-buck-dc-dc-that-suits-for-rf-2-4ghz-application-wifi-ble

器件型号:TLV62568A

大家好、团队、

对于一个新项目、我正在寻找适合为具有以下要求的射频调制解调器 WiFi/BLE (2.4GHz)供电的直流/直流降压转换器:

  • 输入电压:4.3v
  • 输出电压:3.3V 800mA
  • 低输出噪声
  • 频率:高达350kHz
  • 启用控制输入:是
  • 工作温度:-40至+85c
  • 符合条件:工业
  • 此项目是一个成本敏感型项目、请将其考虑在内。

请提前向我发送几位候选人、谢谢。

此致、

Shai  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    最大允许开关频率是否仅为350kHz? 还是350kHz 是最小 Fsw?

    您是否还有效率目标、解决方案面积、瞬态负载响应等其他问题?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Excel、

    开关频率应约为350kHz、但如果您有其他 频率适合2.4GHz 射频应用、则应该可以。

    关于其他问题、我们没有什么特别的东西 、但 当然、效率越高越好。

    您是否有可供选择的候选人?

    谢谢。

    此致、

    Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    工作频率为350kHz 的降压转换器将需要一个大输出电感器和电容器、因此它将占用很大的面积。 无论如何、如果 您的应用对该开关频率范围没有任何影响、则考虑到整个 Vin 和负载范围内的最大 Fsw 小于1.4MHz、TLV62568A 是一个不错的选择。



    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    如果你没有其他问题,我将结束这一趋势。 通过发送您的评论或查询、您可以随时再次打开它。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Excel 您好、

    我是 OOO 几天、无论如何、我非常感谢您的详细回答。

    此应用对成本非常敏感、因为对于汽车售后市场领域(消费者)、如果您考虑其他符合这些要求的候选产品、请告知我、更喜欢 SOTxxx 类型的封装。

    谢谢、此致、

    Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    TLV62568A 非常适合、因为 该产品 系列(TLV62****) 适用于成本敏感型应用。  此外、 它符合您使用 SOT 封装的愿望。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    BR

    Shai