主题中讨论的其他器件:BQ76940、 TIDA-010030、
您好!
我正在研究参考设计 TIDA-010030 (13个 BMS、基于带高侧 FET 驱动器和监测计的 BQ76940)。 它实现了一条与放电 FET 并联的300欧姆放电电阻器的预放电路径。 我之前在其他 BMS 板中看到过这一点、即使电阻值要小得多。
我阅读了数据表、了解这对于高容性负载放电以检测负载移除、从而在发生故障时重新建立系统非常有用。
在电路中、我无法理解激活预放电 FET 时会对负载中的电容器放电的电流路径。 它是如何工作的?
2.何时应激活 FET? 仅在 SCD 或 OCD 情况下、我才尝试再次激活 FET? 在这种情况下、我是否应该通过 TIDA-010030感应 PACK+端子等待条件? 这种情况是什么?
我对这些问题感到抱歉、我确实尝试找出这些问题、但仍然无法理解。
此致。