This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335-2A:如何计算以秒为单位的断续时间?

Guru**** 687860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820877/tps54335-2a-how-to-calculate-hiccup-time-in-second

器件型号:TPS54335-2A
主题中讨论的其他器件:TPS54335A

您好、专家、

我的客户希望以秒为单位计算断续时间、但其典型周期定义如下所示。

===从数据表引用===
电流限制
断续等待时间512个周期
重新启动前的断续时间16384个周期

热关断
热关断断续时间32768个周期
===

我想周期是由用于开关的振荡器生成的、并且每个断续时间没有其他特定的计时器。 但我在数据表中找不到任何公式来定义使用 RRT 电阻器的开关频率。

问题1. 客户如何计算 R7值、即140.6kHz、以按照数据表8.2典型应用部分中的说明设置340kHz 开关频率?

问题2. 如果客户设置340kHz 开关频率、则1个周期将为2.94uS。 那么、在本示例中、每次断续时间将如下所示:这是正确的理解吗?
断续等待时间512个周期= 512 * 2.94uS = 1505.28uS = 1.5mS
重启前的断续时间16384个周期= 16384 * 2.94uS = 48168.96uS = 48.2mS
热关断断续时间32768个周期= 32768 * 2.94uS = 96337.92uS = 96.3mS

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 Q1、请参阅 TPS54335A 数据表"7.3.10可调开关频率"。 它们是相同的。

    对于 Q2、您的理解是正确的。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的及时支持。 明白。

    此致、
    Ikoma