主题中讨论的其他器件:TPS54335A
您好、专家、
我的客户希望以秒为单位计算断续时间、但其典型周期定义如下所示。
===从数据表引用===
电流限制
断续等待时间512个周期
重新启动前的断续时间16384个周期
热关断
热关断断续时间32768个周期
===
我想周期是由用于开关的振荡器生成的、并且每个断续时间没有其他特定的计时器。 但我在数据表中找不到任何公式来定义使用 RRT 电阻器的开关频率。
问题1. 客户如何计算 R7值、即140.6kHz、以按照数据表8.2典型应用部分中的说明设置340kHz 开关频率?
问题2. 如果客户设置340kHz 开关频率、则1个周期将为2.94uS。 那么、在本示例中、每次断续时间将如下所示:这是正确的理解吗?
断续等待时间512个周期= 512 * 2.94uS = 1505.28uS = 1.5mS
重启前的断续时间16384个周期= 16384 * 2.94uS = 48168.96uS = 48.2mS
热关断断续时间32768个周期= 32768 * 2.94uS = 96337.92uS = 96.3mS
此致、