This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:除电流感应电阻器外、是否还有任何其他会影响过流检测的设置?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854324/lm25116-is-there-any-other-setting-which-will-impact-the-over-current-detection-except-for-the-current-sense-resistor

器件型号:LM25116
主题中讨论的其他器件:LM5116

您好!

我的客户与我进行了检查,除了电流感应电阻器之外,是否有任何其他设置或因素会影响过流检测?  谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    LM5116数据表图31和公式(5)在第18页中提到 IPEAK =[1.1-(25uA*ton/cramp)]/(a*Rs)

    因此 A 与 CS 和 CSG 的输入电阻有关、 而 Cramp 与电感器的上升电流进行调节。 这两个因素也会影响过流检测

    CS 和 CSG 之间的电容是第三个因素

    谢谢

    李丹尼尔