This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105:FB 电阻分压器值

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854063/bq24105-fb-resistor-divider-values

器件型号:BQ24105

您好!

由于我尝试最大程度地减小系统的睡眠电流,为了将 FB 电压设置为2.1V,在出现问题之前电阻分压器值可以有多大?

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    尽管数据表中未指定、但进入 FB 的泄漏可能会影响调节。  泄漏电流可能高达10nA 至100nA。   电阻器需要足够小、以便该泄漏电流不会显著影响调节。  我建议不要高于 RtoP+RBOTTOM=500KOhm。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。