请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24105 您好!
由于我尝试最大程度地减小系统的睡眠电流,为了将 FB 电压设置为2.1V,在出现问题之前电阻分压器值可以有多大?
谢谢、
Steve
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
由于我尝试最大程度地减小系统的睡眠电流,为了将 FB 电压设置为2.1V,在出现问题之前电阻分压器值可以有多大?
谢谢、
Steve