This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5009A:发生电流限制时的输出电压

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5009, LM5009A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854154/lm5009a-output-voltage-when-the-current-limit-occurred

器件型号:LM5009A
主题中讨论的其他器件:LM5009

您好的支持团队。

 

请告诉我 在电流限制发生时输出电压的行为。

 

此致、

DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice:

    LM5009数据表中的7.3.6十进制表示、当电流达到0.31A 时、Toff 将会延长。 Ton 将保持不变、因此当 Toff 增大时、输出将减小。  LM5009A 将继续工作、但由于 Vo 降额、因此总输出功率和输入电流将减小。

    谢谢

    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢你的答复。

     

    Vout 是否变为0V?

     

    此致、

    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice:

    VO 不会下降到0。 其电压将取决于负载电阻器、Ipeak 将限制为0.31A、因为纹波电流峰峰值为60mA、输出电流将限制为0.28A、Vo~=0.28A*Rload、然后 FB 电压将决定关断时间。

    谢谢


    李丹尼尔