This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:TPS63020

Guru**** 2562550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854059/tps63020-tps63020

器件型号:TPS63020

我们在设计中使用 TPS63020已有多年、但现在正在更新 PCB。  之前、我们将 VINA 连接到 VIN、但我注意到数据表被修改为3/19以移除 VIN/VINA 连接。  图3显示了 VIN 和 VINA 之间的内部电阻器。   没有提到电阻器、也没有提到 VINA 与 VIN 之间的关系。   现在、如果我们断开 VIN 和 VINA 之间的连接(使用内部电阻器和外部滤波电容器)、则放置一个外部(值是多少?) 之间的电阻器、或者现在应该如何处理这些电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    请保持 VIN 和 VINA 未连接、如最新数据表版本所示。 这就是我们在 TPS63020评估模块上执行该操作的方式

    如果您有干净的电源、直接连接 VIN 和 VINA 也很好、但内部电阻器(100 Ω)和外部电容器会为内部控制电路提供电源滤波器。

    此致、
    密耳