This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700EVM:有关 TVS、MOSFET Rdson 和的问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853490/lm74700evm-question-on-tvs-mosfet-rdson-and

器件型号:LM74700EVM
主题中讨论的其他器件:LM74700-Q1

各位专家、您好!

我的客户对 EVM 电路和应用有三个问题。

问题1:我们想知道 TVS (单向和双向)的用途。  

Q2:而且,如果它们的应用是9V~36V 固定440W,这意味着9V/49A 和36V/12.2A,它们如何选择 MOSFET 满足 Rdson 要求((20mV/ILOAD (标称值))≤RDS (on)≤(50mV/ILOAD (标称值)))?

Q3:对于栅极驱动器启用后的启动,LM74700将尝试将二极管-阴极调节至20mV,并在 Vgate -阴极= 12V 时完全导通。 我们是对的吗?

非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann Lien:

    在12V 电池上进行 ISO 7637脉冲1测试(-150V)期间、D1用于瞬态保护。 (不需要 D3和 D4)

    D1不适用于24V 电池保护(ISO 脉冲600V 50ohm)、需要移除 D1并改用 D3和 D4。

    数据表应用部分详细介绍了 TVS 选择、如果您对此有更多疑问、请告知我们。

    MOSFET 选择决定为12V 标称值、12V 时的电流为36.67A。 MOSFET RDS on 的选择额定电流为12.2A、最大电流为49A。

    可选择20mV/12.2A = 1.64m Ω(Vgs 4.5V 或6V) MOSFET。 但 49A 时的功耗为3.9W、需要对其进行热管理。

    是的、在启动期间、栅极驱动器在电荷泵打开后启用。 然后、栅极驱动器轮胎将阳极阴极调节至20mV、并在阳极至阴极大于50mV 时完全导通。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karikalan、您好!

    感谢您在这里的输入:)

    我们仍有一个问题需要您的帮助。 我是否可以知道为什么我们需要为 D3和 D4选择58V 和-24V? 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann Lien:

    TVS 的击穿电压应高于48V 跨接启动电压、低于 LM74700-Q1的阳极和使能引脚(65V)的绝对最大额定值、并应承受65V 抑制负载突降。 TVS 的击穿电压应低于最大电池反向电压-32V、这样 TVS 就不会因长时间接触反向连接的电池而受损。 在 ISO 7637-2脉冲1期间、输入电压高达–600V、发生器阻抗为50 Ω。 这意味着流经 TVS 的12A 电流。 TVS 的钳位电压不能与12V 电池保护电路的钳位电压相同。 由于在 ISO 7637-2脉冲期间、看到的阳极至阴极电压等于(- TVS 钳位电压+输出电容电压)。 对于24V 电池应用、最大电池电压为32V、TVS 的钳位电压不应超过75V–32V = 43V。 单个双向 TVS 不能用于24V 电池保护、因为 TVS 的击穿电压≥65V、最大钳位电压为≤43V、钳位电压不能小于击穿电压。 需要在输入端使用两个背对背连接的单向 TVS。 对于正极侧 TVS、建议使用击穿电压为64.4V (最小值)的 SMBJ58A、67.8 (典型值)。 对于负侧 TVS、建议使用击穿电压接近32V (可承受最大电池反向电压-32V)且最大钳位电压为42.1V 的 SMBJ26A。 为了实现24V 电池保护、建议使用额定电压为75V 的 MOSFET、同时将 SMBJ26A 和 SMBJ58A 背对背连接到输入端。

    此致、
    Kari。