This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:可用于 CA、CD 和 CG 的电容范围是多少?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853883/tps65400-what-is-the-ranges-of-capacitances-that-will-work-for-ca-cd-and-cg

器件型号:TPS65400

数据表(第7.7节)给出了 VDDA、VDDD、VDDG 和 GND 之间连接的电容器的典型值、但没有最大值和最小值。 也不清楚这是指组件的标称值、还是指施加的偏置电压下的实际电容。 EVM 将表中的值作为标称值、但使用0805大小电容器、对于这些电容值、该电容器的大小似乎与其相差很大。

我想 µF 我可以在这里 µF 什么电容器、因为陶瓷电容器(尤其是小型封装中的高电容值)具有非常大的温度系数、因此施加6.1V 电压时、4.7 μ F、10V、0402电容器的剩余电容可能小于1 μ F。 这样的电容器是否仍然是 CA 的理想选择?

具有比7.7中列出的电容更大的电容是否会很糟糕、或者更好(或至少不更差)?

我想在全部三个位置使用相同的电容器、以限制 BOM 中不同组件的数量。 以下是一名候选人:Taiyo Yuden LMK107BBJ106MALT。 10k µF Ω、10V、X5R、0603。 该电容器是否是所有三个位置的理想选择? 电压为6.1V 时、电容应 µF µF μ F、电压为3.2V 时、电容应约为4 μ F。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PER:

    当直流偏置为6.1V 时、4.7uF 10V 0402电容不是一个好选择。

    7.7中列出的电容为标称值、与 EVM 值相同。 根据 EVM 用户指南、最好选择相同的电容(电容值、电压速率...)。

    3.您选择的电容可用于所有三个位置:VDDA、VDDD 和 VDDG 接地。 我认为对于高于2uF 的实际电容器、一切都可以。

    谢谢。

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复,尽管我不确定它是否清楚地回答了我的问题。

    我不想使用0805电容器(由于空间和可用性原因)。

    如果可以避免、我不想使用三个不同的值。

    因此、使用与 EVM 上相同的组件(正如您在第2点中建议的那样)对我来说是非常不利的。

    您能否澄清以下内容:

    µF µF、是否有任何缺点(比如在某种程度上性能较差)可以像您在第3点所说的那样工作、即使用 VDDA 和 VDDG 上实际电容约为2 μ F、VDDD 上电容值为4 μ F 的电容器?

    我认为最好使用这些电容器的最小值和最大值更新数据表、并明确声明列出的电容是实际电容、而不是标称组件值。 以及有关更高和更低电容对引脚的影响的说明(例如、电容过大或过小时存在不稳定的风险、高电容启动缓慢、低电容时噪声较高或可能出现的情况)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PER:

    VDDA、VDDG 和 VDDD 是内部稳压器输出。 如果输出电容很小、可能小于1uF、则内部稳压器将不稳定。 因此、有一定的余量、我建议实际电容不低于2uF。

    因此、您选择了 Taiyo Yuden LMK107BBJ106MALT。 µF μ A、10V、X5R、0603、可用于三个稳压器。  

    我们将考虑您的建议。  

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢。 现在、我对使用我建议的组件感到更加自信、

    此致