This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8555:如何连接 LP8555以驱动每个链的120mA LED?

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853903/lp8555-how-to-connect-lp8555-to-drive-120ma-per-chain-led

器件型号:LP8555

尊敬的 E2E:

如何连接 LP8555以驱动每个链的120mA LED?

客户的应用中有4个链。

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

      您可以将 LEDA1-3组合在一起以驱动一个 LED 灯串、将 LED4-6连接到一个 LED 灯串、将 LED7-9连接到一个 LED 灯串、将 LED10-12连接到一个 LED 灯串、并将每个 LEDAx 通道连接到40mA、然后可以驱动四个灯串、每个通道的电流为120mA。

    此致

    肖恩