This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:电流限制在2A 以下

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595, TPS25982, TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820582/tps25982-current-limit-under-2a

器件型号:TPS25982
主题中讨论的其他器件:TPS2595TPS2660

大家好、

我的客户希望将0.8A 设置为电流限制。 数据表第一页显示电流限制范围为2A - 15A。

此电流限制是否正常工作? 您估计在0.8A 时的精度是多少?

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Saito、

    让我与团队核实一下、然后返回给您。 您能否分享您的应用用例和终端设备详细信息? 您是否已检查 TPS2595以满足此要求?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    谢谢。

    我已经检查了 TPS2595、但输入要求最高为24V。 TPS25982和 TPS2660是候选器件。  

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Saito、

    0.8A 时的目标精度是多少?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    客户最终决定使用 TPS2660进行0.8A 电流限制。 您无需研究 TPS25982在0.8A 时的电流限制精度。  

    那么、可以关闭这个线程吗?

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Saito、

    感谢您推动这次机会的发展。

    请关闭此主题。

    此致、

    Rakesh