This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:电感器和电容器设计

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25141-Q1, LM5143-Q1, LM5141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820337/lm25141-q1-inductor-and-capacitor-design

器件型号:LM25141-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5143-Q1LM5141-Q1

尊敬的:

我对 数据表中的应用信息有一些疑问。

在使用以下公式设计电感器时、为什么占空比会丢失或被忽略?

使用 以下公式设计输出电容器时、Iststep 是什么意思、该公式来自什么?

当我想添加频率抖动时、如何选择调制频率?

谢谢。

Wenyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenyi、

    请参阅下面的答案。

    此致、

    Tim

    [引用用户="Wenyi Zhao1"]

    器件型号:LM25141-Q1

    尊敬的:

    我对 数据表中的应用信息有一些疑问。

    在使用以下公式设计电感器时、为什么占空比会丢失或被忽略?

    [TH]请使用 LM25141-Q1快速入门计算器中计算的电感 :http://www.ti.com/tool/LM25141DESIGN-CALC。 该快速入门计算 器文件使用与 LM5143-Q1数据表中提供的电感公式相同的公式。  该表达式根据所选的分流电阻、根据电感器下斜率的一倍、推导出正确的电感以建立理想的斜率补偿。

    使用 以下公式设计输出电容器时、Iststep 是什么意思、该公式来自什么?

    [th] Iststep 是负载暂态阶跃要求(例如、就负载电流变化而言、从轻负载到满载的增量)。

    当我想添加频率抖动时、如何选择调制频率?

    [th]选择大致等于 适用 EMI 标准指定的分辨率带宽(RBW)的调制频率。 对于大多数 EMI 规格、例如 CISPR 22和 CISPR 25、这是9kHz。 有关更多详细信息、请参阅此白皮书 :www.ti.com/lit/slyy136  

    谢谢。

    Wenyi

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的回答!

    我 已经知道斜坡补偿,但我仍然不知道如何得到表达,因为我认为表达式中应该有责任。

    此外、我知道 Iststep 是曲折的、但我无法从 LM25141-Q1数据表给出的解释中得到表达式。

    总之、如果我只是想获取参数、我可以通过快速启动计算器或表达式来实现、但我仍然 不知道原因。

    此致、

    Wenyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenyi、

    在电感值方面、我们寻求将电感电流下降斜率(由分流电阻缩放)与内部斜率补偿斜坡相匹配。 LM5143-Q1数据表中的公式(10)也适用于 LM5141-Q1。 此公式通过将下斜率与与开关频率成比例的内部斜率补偿振幅(2.2MHz 时为557mV/us)等式得出。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的回答、我 了解了如何在您的帮助下确定电感器。   

    但是、LM25141-Q1中的公式(27)有什么含义? 它是否使用公式 i=CDU/dt 和 Vin-Vout=LDI/dt 来获得公式(27)?

    此致、

    Wenyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenyi、

    是的、它考虑了在最小输入电压下、由于负载瞬态事件期间的电压下降而提供给输出电容器能量变化的能量。

    或者、请考虑 LM5143-Q1数据表中的公式(18)、该公式根据负载关闭瞬态期间的峰值电压偏差来确定输出电容的大小。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    抱歉、 在分析与开关频率成正比的内部斜率补偿振幅(2.2MHz 时为557mV/us)时、  LM5143-Q1数据表中的方程式(10)计算得出的内部斜率补偿振幅为2.2MHz 时为52.8、不等于557mV/us。 问题是什么?

    尽管我可以从 LM5143-Q1数据表中给出的表达式中获取电感器、但为什么我可以使用 LM5141-Q1数据表中的公式(15)、您还没有解释过该公式? 如果它使用 Vout=LDI/dt、Δ t 等于 1-dutymin 乘以周期、而不是仅乘以周期?  

    此致、

    Wenyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    为什么  负载开启瞬态事件和 负载关闭瞬态事件期间的表达式如此不同? 我是说在我的光电元件中、差异 仅发生在 Vout+deltaV 和 Vout-deltaV 之间? 能量是否仅在电感器和电容器之间变化? 源极和负载在哪里?

    此致、

    Wenyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenyi、

    LM5143-Q1公式正确、LM25141-Q1 数据表将尽快更新以更正该公式。 如果您愿意、可以使用具有1 - D 因子的 LM25141-Q1数据表方程。 请离线联系我、我可以发送输出电容器公式的推导。

    此致、

    Tim