This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS59641:有关 TPS59641 V5DRV 引脚的问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS59641, TPS51604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853470/tps59641-questions-related-to-tps59641-v5drv-pin

器件型号:TPS59641
主题中讨论的其他器件: TPS51604

大家好、

我们的客户中有 DIN TPS59641、但我们遇到了一些原理图设计问题。 您能否就以下问题发表一些意见?

1.我们的客户进行设计时、请参考数据表中的典型应用图56。 我想知道 R9的功能、它在下图中点亮。 由于测试期间 V5DRV 的电压低于技术规格、因此使用2.2欧姆电阻器替代了10欧姆 R9、这会导致任何问题?

它们还使用我们的 FET 驱动器 TPS51604、请参考下面的原理图。 将 V5DRV 连接到 TPS51604 VDD 引脚是否正常? 引脚能否连接到+V5SB?

谢谢。

此致、

刘利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1 - R9用于使用 C10创建低通滤波器、以滤除驱动器 VDD 的开关尖峰、如控制器所示。  应该可以用2.2欧姆代替它

    2-是的,您可以将5V 电源连接到 TPS51604 VDD 引脚。 TPS59641使用 V5DRV 作为栅极驱动器的电源、因此无论您连接的任何电源如何、都应该能够提供足够的电流来开关 MOSFET。 我建议为 V5DRV 和 TPS51604 VDD 使用相同的电源、以避免其中一个电源被供电、另一个电源未供电。 控制器或驱动器都无法检测另一个控制器或驱动器是否处于"活动状态"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    明白。

    感谢您的快速回复。

    此致、

    刘利维亚