This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:电流限制值和 FLT 引脚

Guru**** 2797685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854116/tps2595-current-limit-value-and-flt-pin

器件型号:TPS2595

您好!

我是 TI 产品的经销商 FAE。
我会收到客户的问题、因此从您那里获取信息会非常有帮助。
(1)如果未使用 FLT 引脚、该引脚能否断开? (或者最好上拉)
(2)电流限制值(ILIMIT)将设置为0.6A。
此值是否有任何变化数据? (最小值和最大值)

在回答客户之前、我使用数据表中的公式4计算了 ILIMIT。
结果是:
这是什么原因、尽管电气特性与典型值略有不同?
4.17A 时、RLIM 为484Ω Ω
在1.17A 时、RLIM 为1770Ω Ω
在0.49A 时、RLIM 为4444Ω Ω
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    我很快会回来的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    由于 FLT/引脚是一个开漏引脚、因此您可以在未使用时将其保持悬空。  

    我们无法为0.6A 电流限制设置提供确切的最小值和最大值、因为它没有被表征为该值、但您可以通过查看图16获得一个公平的想法。 此外、您还可以考虑精度/变化接近0.49A 设置的值。

    EC 表中的电流限制值与通过公式获得的值之间存在轻微差异、因为该公式是通过曲线拟合从实际值获得的。 EC 表中的值是从器件测试和特性评定中获得的实际值。