This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25910:有关工作期间3级转换,的问题,CFLY 如何充电至 VIN/2,谁控制 CFLY 电荷

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820754/bq25910-question-about-3-level-convert-during-the-work-how-did-the-cfly-charge-to-vin-2-who-control-the-cfly-charge

器件型号:BQ25910

大家好、我对 3级 转换有疑问。我已经了解了 BQ25910规格。

 在3级 转换开始工作之前,如果 D<0.5,Cfly 上的电压为0;由谁为 VIN/2充电?  

我知道、在第一级、VIN 会将 Cfly 充电 至 VIN/2。

这是一个问题、充电是如何工作的?

为什么要向 VIN/2充电?

如何控制充电?

谁控制充电?

为什么  在将 Cly 充电至 VIN/2时停止充电? 为什么 Vsw 是 VIN/2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    在开始开关之前、bq25910使用一个内部电流源将 Cly 充电至 Vin/2。

    由于 VSW=Vin-VCFLY、将 CFLY 充电至 Vin/2可将 SW 降低至一半。 这意味着减少了开关损耗。

    阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      在3级 转换工作期间, 给  用于为 Cfly 充电的内部电流源剂量 (第一级 )?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、User5873469、

    内部电流源仅用于预处理(在转换器切换之前)。  

    以下情况下、可在正常工作状态下对 Cly 进行充电:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、在 内部电流源之前、请确保 Cfly 已充电至 Vin/2。

    但在正常工作,没有 内部电流源的情况下,要确保 Vin/2。如何以及谁确保 Cly 电荷流向 Vin/2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、User5873469、

    如前所述、bq25910可调节 Cfly 充电状态(状态1)的占空比和 Cfly 放电(状态3)的占空比以平衡 Vcfly。

    阿伦

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alen:

    我知道状态1的时间与 状态3一样长。。状态1充电,状态3放电 。我只了解它 如何在 状态3之后为电压0充电、而不是在状态1中为 Vin/2充电。

    在第3级期间和之后、Cfly 上的电压仍为 Vin/2。

    Cly 在第3阶段中断、为什么电压仍然 是 Vin/2?   是否应丢弃?  

    从这张图中可以看到 、Cfly 上的电压没有变化、充电和插入、  Cfly 上的电压仍然相同。

    为什么?在 第3阶段、来自 Cly 的功率太小、无法更改 Vcfly?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:5873469、

    你是对的。

    与 CFLY 容量相比、单状态/相期间的电荷入/出 CFLY 非常小。 因此、Cfly 足够大、可以使 Vcfly 几乎 保持稳定。

    阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!! 非常感谢!!!