This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A88:制造测试电路需要外部电源来替代电源器件

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A88

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/854089/tps7a88-manufacture-testing-circuit-requires-external-supply-to-override-power-device

器件型号:TPS7A88

我们需要测试 板载 TPS7A88为电路提供+3.3V 电压的电路板。  在测试结束时、我们需要通过 TPS7A88关闭电源、并使用外部电源为+3.3V 总线供电。  我们的问题是 、TPS7A88的输出是否受到外部电源的保护?  测试板不会施加其他电源。

顺便说一下、在这个电路中、两个输出连接在一起。

谢谢、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    数据表的绝对最大值将输出引脚列为 Vin+0.3V。
    如果您关闭 LDO 的电源并且输入端为0V、则输出端只能达到0.3V。
    内部导通元件是一个 N 沟道 MOSFET、因此输出上的较高反向偏置电流至少会流经内部体二极管。

    基于这一点、我相信线性稳压器将超过数据表限制、如果您将输出反向偏置到大于数据表规格的值、可能会损坏线性稳压器。

    谢谢、

    斯蒂芬