This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172EVM-706-15V:BQ24172EVM - BTST 电容器和 BTST 引脚之间的串联电阻器

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853500/bq24172evm-706-15v-bq24172evm---series-resistor-between-btst-capacitor-and-btst-pin

器件型号:BQ24172EVM-706-15V
主题中讨论的其他器件:BQ24172

您好!

BQ24172EVM 中 BTST 引脚和自举电容器之间串联的0欧姆电阻器 R20的用途是什么 ? 如果需要使用0欧姆以外的值、如何计算该电阻器值? 数据表中给出的典型应用电路原理图中未显示该电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    如果您遇到 EMI 问题、可以将该电阻器增加到5-10欧姆以降低高侧 FET 的导通速度、这可能是 EMI 的原因。  坦率地说、从 PVCC 到靠近 IC 的 PGND 之间的一个0.01-0.1uF 的小型电容器通常更好地将 EMI 降至最低。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复。  

    我们尝试在这里放置一个10欧姆电阻器、并观察到一种奇怪的行为。

    电池电压升压至大约15V、并传输到 BQ24172的输入侧、当10欧姆电阻器代替 R20时、将输入电压保持在大约15V、 导致与交流适配器的输入电压相同的效果、此时交流适配器实际上未连接。 STAT 引脚也为低电平、这表示存在交流适配器且电池正在充电。

    是否观察到这种行为以及是否有相同的变通办法? 我们是否在电阻器值变化的同时遗漏了任何其他变化?  

    此致、

    Thomas CN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    如果您在没有适配器的情况下看到输入端的电压、则该电阻会导致充电器恢复升压。   这可能是 由于 需要强制刷新脉冲来保持 BTST 电容器充电。  我不建议使用电阻器。  您之所以使用该电阻器是因为 EMI 问题?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复。  

    是的、出于 EMI 考虑、我们使用了10欧姆电阻器。 我们将继续使用0欧姆电阻器、并根据您的建议在 PVCC 轨上使用0.01 - 0.1 μ F 电容器、并根据实际观察结果进行最终确定。

    此致、

    Thomas CN