This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850:在正常运行期间更改 SET0和 SET1

Guru**** 2767385 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820599/tps3850-change-set0-and-set1-during-normal-operation

器件型号:TPS3850

大家好、

我在 TPS3850上遇到了一个关键问题。 数据表显示"SET0和 SET1引脚在发生复位事件之前不会更改看门狗计时选项"。 但是、在客户的应用中、TPS3850用于复位 MCU 并 监控 MCU 的电源、 在运行期间、看门狗窗口应可由软件更改。  在更改窗口超时之前、不允许复位 MCU。 您是否有任何可 支持看门狗窗口实时更改的解决方案? 谢谢你。

此致、

Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里

    我们包括 TPS3850在内的看门狗计时器用于监控微控制器中包括软件在内的各种事物可能发生的问题。 窗口在应用中设置、以便我们能够检测受监控 MCU 代码的运行是否存在错误行为。 如果我们理论上支持通过软件实时更改看门狗窗口、则会导致逻辑环路。

    话虽如此、我对您问题的理解可能不正确。 您打算更改哪些看门狗计时选项、或者您在 WDT 中寻找哪种类型的功能?

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    感谢你的答复。 我有以下要求:

    1、看门狗可在 MCU 初始化期间禁用。

    2.在系统睡眠模式下长时间打开窗口以节省能源。

    3.系统正常模式下的短打开窗口。

    因此在运行期间、它需要一个可由软件更改的窗口。 我注意到 TPS3850具有 SET0和 SET1引脚、但似乎需要在对 SET0、SET1进行任何更改之前对器件进行复位。 那么、您是否有任何能够满足要求的解决方案? 谢谢。

    Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里

    我相信我们正与您一起离线解决这个问题。 是这样吗? 如果您愿意、我可以在此期间将此 E2E 主题保持打开状态、但如果我错了、请纠正错误、这是另一种实现方式。

    谢谢、
    Abhinav。